This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:想要了解PCM1754的静音引脚。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088478/pcm1754-want-to-know-about-mute-pin-of-pcm1754

部件号:PCM1754

您好,专家,

这是Koki Tsushima。

我的客户想了解PCM1754的静音引脚。

您能否回答以下两个问题?

1. 14引脚(静音)是否具有容错功能等? 客户认为这是因为Vcc的绝对最大额定值是-0.3V至6.5V。

 这是否正确? 如果是,您能告诉我这方面的详细信息吗? 例如  ,当Vcc = 0V等情况下,可承受高达6.5V的电压

2.  14引脚(静音)是否具有内部下拉电阻器? 它有什么价值 ?

最佳,

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsushima-san,

    我需要与设计团队联系,以获取此类内部信息。 我将与您联系并回复您。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大岛山

    静音引脚很可能不允许。 由于设计团队的重新定位和零件的使用年限,下拉式调整器等详细信息不易访问。  

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    非常感谢。

    1.

    但范围似乎存在差异。

    即Vcc处于绝对最大范围内,但超出以下工作条件,例如6.5V,

    它不应损坏设备。 这是否正确?

    但如果是,为什么没有容忍功能?

    我猜该设备在 绝对最大范围内是多功能 的,但不在工作条件下。 是否适合您?

    二.

    是否可以告诉我何时知道下拉阻抗的价值?  

    谢谢你  

    小岛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于设计团队不相信存在容差功能,因此当Vcc < 6.5 时,该设备可能会抵御伤害,但当Vcc > 5.5V时,设备会遭受性能质量损失。 只要Vcc < 6.5V,设备就不会损坏。  

    我不确定我们是否有资源来支持获取该信息的努力,但要加快流程,请联系我们的设计团队联系人

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢你的帮助。

    很抱歉,请再确认一件事。

    当Vcc=0V时,在MUTEPIN处添加电压时,设备是否损坏?

    我认为这是真的。

    请帮帮我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您没有超过任何记录的最大值,就不应损坏设备。  

    谢谢!

    Jeff