This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:光学输入检测

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087840/pcm9211-optical-input-detection

部件号:PCM9211

TI专家,您好!

我有几个关于光学信号检测的问题。

1.连接光驱但未播放文件时,PCM9211是否将其识别为无信号?

2.连接光驱并播放无声文件时如何识别pcm9211 (例如:TDC784,曲目#7)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在三月二十八日作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     "未播放文件。" 这完全取决于光纤另一侧的光纤发射器所驱动的硬件。 如果驾驶员决定关闭并停止切换,则接收器将解锁并静音,并设置一个指示此状态的状态。  硬件也可能会决定将所有零作为数据发送,因此在这种情况下,将无法识别未播放"文件"。

    现在,如果您的驱动程序硬件很花哨,它可以发送有关S/PDIF子代码的信息,指示正在播放的曲目以及所有这些内容,并且基于9211的硬件需要能够识别和处理这些代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我们 确认在连接或断开光纤电缆时,int0针脚已更改。

    连接光纤时,我们需要检查是否有数据与光纤输入。 PCM9211是否具有检测功能?

    我在源设备上播放/停止了声音源,但int0没有变化。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看过针脚2?  NPCM/INT1