This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:输入通用电压要求

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089897/tas5630b-input-common-voltage-requirement

部件号:TAS5630B

您好,

TAS5630B的输入通用电压是多少? 我在数据表中找不到它, 它只需要输入电压为5Vpp。  

下面的文章描述了TAS5630B构建了输入的内部直流偏压,因此我想确认偏压或通用电压。  

祝您一切顺利

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kailyn

      偏置电压应在2.5V左右。 我们不会将其写入数据表,因为客户通常不需要知道此值。 输入端口处应始终有直流阻塞电容器,它们本身不需要任何偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow,您好!

    非常感谢您的回复。

    此致

    凯林