This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:模拟输入直流共模电压规格

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089613/tas5630b-analog-inputs-dc-common-mode-voltage-specification

部件号:TAS5630B

input_A,_B,_C和_D端子处的直流共模(“偏置”)电压与VI_CM端子处的电压之间是否有定义的关系?

如果它们之间没有关系,输入共模直流偏压点是否有规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    5630 "]输入端子A,_B,_C和_D端子上的直流共模(“偏置”)电压与端子的电压之间是否存在定义关系[?]

      它们没有连接。  VI_CM用于内部比较器 以生成MOSFET网桥的驱动器。 输入信号将通过滤波器并放大以最终到达比较器。

    5630 "]输入共模直流偏压点是否有规范?

      我们的设备将构建输入偏置,因此您最好以无偏置信号发送。 信号中的任何偏置电压都将被输入端口的电容器阻塞。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助回答,但有以下跟进问题-

    我们的应用需要直流耦合,因此我们不能在输入端使用直流阻隔电容器。 相反,我们正在设计一个直接耦合连接器,以驱动差分功率放大器输入。

    1)此器件的四个输入端子处的直流“偏压”点电压范围是多少(5630B将构建)?

    2)如果我们保持在工作范围内,我们是否可以通过外部驱动器电路改变这种直流“偏压”电压(所有输入端子通用)? 即,输入电路是否会拒绝所有输入端子共用的小偏置点偏移电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5630 /4035722#4035722"] DC403.5722万 DC "bias403.5722万 "bias点的范围是什么

     电压应在2.5V左右。

    \n5630 /4035722#4035722"]\n如果403.5722万如果我们403.5722万我们保持在工作范围内,我们是否可以通过外部驱动器电路改变此直流“偏压”电压(所有输入端子通用?) [/引述]

     如果保持在工作范围内,通常不应损坏我们的设备。 但我们不保证使用移除直流块电容器, 没有关于此类使用的验证测试。 此外,如果您自己的偏置电压有任何不同,这种差异也会通过我们的设备放大,您将看到大的直流输出。