This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:TAS2559浪涌电流

Guru**** 2927370 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2559EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088716/tas2559-tas2559-inrush-current

部件号:TAS2559

大家好,

我们 在设计中使用TAS2559音频放大器。  在音频播放过程中,编解码器会因峰值浪涌电流需求而自动关闭。 我们在输入(VBAT)处测量了高达7.7A的峰值浪涌电流。

这种情况是否正常?  

我们正在ROM模式1下操作设备。  我们有什么方法可以控制峰值浪涌电流吗?

我们也可以在TAS2559EVM中复制相同的问题。 请建议我们降低输入电流的方法或其他相关解决方案。

另外,如何使用PPC3工具提高ROM模式下的增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供了4.2V,高达5A的VBAT电流。 在我们的电池供电设计中,我们不能提供超过2.2A的电流。 因此,请在这种情况下帮助我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikandan,

    您可以尝试将  BOOST_CTRL_2寄存器0x2b上的BST_Ilim位设置为00,这应将升压电流限制为1.5A,或者您也可以尝试使用2.0A配置。

    如果您仍需要进一步限制输出驱动,您可以使用限压器的扬声器保护区域。 默认值为7.7Vpk,但可以降低。

    关于增益控制,您可以参阅随附的文档草稿,它适用于TAS2559中的ROM模式。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../6254.Digital_5F00_Gain_5F00_Control.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    在调谐模式下,我已将3.7V拐点和D类峰值电压设置为7.2V,但即使电池电压高于3.7V,放大器也会降低增益。  

    我在设备控制中应用3.7V更改并从终端系统集成选项卡导出文件后拍摄了快照。
    这些更改是否适用于导出的文件? 或者建议我可以改变拐点的任何方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Manikandan,

    您是否可以共享设置的捕获? 屏幕截图应正常。 也许扬声器保护算法正在衰减信号,您可以通过在音频处理->智能放大器->特征参数数据中增加Xmax和Tmax来检查是否是这种情况。 请小心操作,您可能需要先使用低输入信号,以免损坏扬声器。

    设备控制中的设置应包含在最终系统集成文件中,但是请确保先访问音频处理面板,将更改加载到调谐文件中。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的回复,

    我尝试更改Xmax,但没有用处。 请提出其他建议

    再强调一点,

    我们以最大音量播放音频,我们可以听到相同的音频输出,

    但在播放正弦音(0dBFS)时,放大器会衰减信号。 因此我们无法计算放大器提供的最大输出功率。

    我们是否有任何方法可以测量/计算电流设置的最大输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,是否有任何有关调整模式参数的完整指南?
    数据表中提到的SMART AMP模式是RAM模式还是Tuning模式?
    RAM模式是否包括AGC,VBAT跟踪限制器和D类峰值电压设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Manikandan,

    • 是否可以尝试使用附加的PPC3文件? 我正在调谐和音频处理->智能放大器面板上进行一些更改。 这应绕过保护装置(防夹除外)
    • 如果您需要在不进行任何处理的情况下测试设备,您可以使用ROM模式1或ROM模式2进行配置,这些可在测试和测量面板中找到
    • 智能放大器,RAM和调谐模式都相同,这是启用内部处理功能的模式。 ROM模式是配置器件的最简单方法,它用作具有数字输入的简单D类放大器。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../protectionBypass.ppc3