This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:如何处理未使用的输入引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090565/tlv320adc5140-how-to-handle-unused-input-pins

部件号:TLV320ADC5140

大家好,

对于TLV320ADC5140未使用的输入引脚,客户如何处理这些引脚? 是否可以直接连接到GND?

谢谢,此致,

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,未使用的输入的最佳做法是使用电容器将其接地。 但是,在此设备上,您也可以通过在寄存器 0x73中禁用未使用的通道来使其保持浮动状态。

    谢谢!

    Jeff