This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090451/pcm2912a-pcm2912a

部件号:PCM2912A

人机输入设备针脚是否导致本地硬件操作。 例如Pin30 MMUTE,这是将芯片内的麦克风静音,还是为驾驶员设置一个"标志"使麦克风静音?

我正在寻找一种通过 USB接口传达按键通话(PTT)操作以激活对讲机的方法。 如果MMUTE状态更改标志,我可以将标志重新定义为PTT操作。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    似乎器件确实具有某种“标志”,因为EVM用户指南显示,音量/静音设置可以像典型的声音器件一样进行控制。 我认为通信不会以另一种方式发生,即通过USB显示该状态的静音硬件按钮。  

    谢谢!

    Jeff