This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要超低噪声极高增益音频IC

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TL071, OPA1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090345/ultra-low-noise-very-high-gain-audio-ic-required

主题中讨论的其他部件:TL071

大家好,我正在尝试升级当前使用单个IC -TL071的音频前置放大器。 我已识别出IC -LT1115,它似乎具有超低噪声级别和非常高的增益。 Spice电路分析支持此功能,但Spice不提供TINA这样的良好分析软件。 您能帮我将LT1115宏从Spice转移到TINA吗?  

或者,您也可以推荐噪声小于1nV/(Hz的平方根)且增益 大于100dB的Texas IC,频率范围为1kHz至40kHz。 IC在引脚输出方面需要与TL071等效,希望是可焊接到现有PCB的8引脚类型(即PDIP-8)。 另一个要求是我需要分析IC在TINA上的性能,因此必须进行宏分析。

提前感谢您。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan:

    根据 您的要求,也许OPA1611是一个选项

    我认为LT1115是竞争对手的设备,对吗? 在这种情况下,我们不支持将其Spice模型迁移到TINA。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师