This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:睡眠模式下VBAT_In引脚的漏电流是多少

Guru**** 2486905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090055/pcm6260-q1-what-is-the-leakage-current-of-vbat_in-pin-under-sleep-mode

部件号:PCM6260-Q1

您好,专家,

我想问一个问题,在睡眠模式下VBAT_In引脚的漏电流是多少(其他电源不提供)? 此值的典型值是什么,或者我应该在数据表中引用什么值? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zirui:

    这可能需要我们的设计团队提供意见。 Sanjay会帮你研究这个问题,然后回复你。 请等待他的回复。  

    感谢您的耐心等待,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在内部进行检查。 将很快回复。

    您的确切含义是什么

    'Other power supply do not proved'  (未提供其它电源)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT_In引脚的输入阻抗约为1兆欧。 因此,封装电流为V_BAT/1Mohm

    12 v I泄漏=12/1 Mohm=12ua