This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:具有1.8V IOVDD的I2C逻辑电平

Guru**** 2561600 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090031/pcm1862-i2c-logic-level-with-1-8v-iovdd

部件号:PCM1862

大家好,

  对于PCM1862,I2C接口逻辑电压电平是否在1.8V IOVDD电源下更改为1.8V?

背景: 我以前在其它主板上使用3.3V IOVDD,I2C通信工作正常。 当我制造一个低功耗1.8V IOVDD的新主板时,PCM1862无法通过I2C接口作出响应。

感谢你的帮助。

此致,

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将原理图中显示电源和I2C连接的部分发送给我?

    SDA/SCL上是否有电压为 1.8V的上拉电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dixit,

    感谢您的及时反馈。  是的,我已将 SDA/SCL拉至1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用外部1.8V电压为IOVDD供电? 在 这种情况下,您还必须将LDO引脚连接到此1.8V电压