This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:运行ADC's时略高于其规格'd最大采样率。

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1864, PCM1821, PCM1820, PCM1820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091020/pcm1820-running-adc-s-slightly-over-their-spec-d-max-sample-rate

部件号:PCM1820
主题中讨论的其他部件:PCM1865PCM1864PCM1821,,

我正在评估多个TI ADC。 具体而言,PCM1820,PCM1821,PCM1864,PCM1865。 我看到该规格的最大采样频率为192 kHz。 这些芯片是否能够处理高达196 kHz的采样频率?

我在196 kHz的从属模式下成功运行了PCM1820EVM,没有出现任何明显的问题,但可能有一些负面影响我没有注意到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    该零件可能以更高的采样率"工作",但我们无法保证一旦您超过记录的最大值,性能将会保持。 您可能会看到THDN,动态范围,使用寿命等的骤降。这些"开箱即用"测试案例通常未记录,因此很难确定其效果如何。

    此致,

    Jeff