This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:信道噪声和放大器;蓝牙噪声消除

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090827/tpa6138a2-channel-noise-bluetooth-noise-removal

部件号:TPA6138A2

您好,

我正在使用TPA6138A2芯片在使用3.5 mm 耳机插孔的同时,还在使用 CSR8645蓝牙模块。

当我只使用TPA6138A2时,我们可以听到非常好的声音,但当我们打开CSR8645时,我们面临一些噪音问题。

在设备启动时,我们会听到一些音调,当蓝牙广告时,耳机输出上会发出一些噪音,在耳机上可以清晰地听到。

我不知道是什么类型的噪音,但我可以通过任何方式或链接来消除或减少噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dinesh,

    我假设在TPA6138A2未启用时未观察到噪音,正确吗?
    您可以首先检查蓝牙的噪声是否在TPA6138A2的输入,电源或输出处耦合。 我建议的一些调试步骤:

    • AC接地TPA6138A2的输入,这应排除功放输入处耦合的噪声(如果仍在输出处观察到噪声)。
    • 尝试将外部电源或电池连接至TPA6138A2电源连接,使其尽可能靠近IC,请勿使用相同电源为电路的其余部分供电。 这有助于确定电源线上是否存在噪声耦合,如果是这种情况,您可以在源和放大器之间添加铁氧体。
    • 关于输出,您可以尝试在放大器的输出端子附近添加一个RC低通滤波器,我会在末尾添加一个,因为您可能会过滤来自先前阶段(如输入或电源)的噪音。 如果仍能观察到噪音,则意味着它在滤波器后面的某个点耦合,但这也意味着在禁用放大器时也应观察到噪音。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师