请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA6138A2 您好,
我正在使用TPA6138A2芯片在使用3.5 mm 耳机插孔的同时,还在使用 CSR8645蓝牙模块。
当我只使用TPA6138A2时,我们可以听到非常好的声音,但当我们打开CSR8645时,我们面临一些噪音问题。
在设备启动时,我们会听到一些音调,当蓝牙广告时,耳机输出上会发出一些噪音,在耳机上可以清晰地听到。
我不知道是什么类型的噪音,但我可以通过任何方式或链接来消除或减少噪音?