This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4952:电源电流估计

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089299/lm4952-power-supply-current-estimation

部件号:LM4952

大家好,

请告诉我,当RL=8欧姆(4W)扬声器而VIN=12V时,如何估计电源电流?

数据表 在图35中显示了RL=4Ohm。 但我找不到我想要的(RL=8欧姆)。

此致,

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itoh,

    您可以将此电源电流值视为最坏情况,考虑到电流对于较高的阻抗负载将会较低。
    遗憾的是,没有模型或EVM可用于测试不同的配置。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    我的客户实际上是指 输入的电源电流。

    VDD:12V
    VIN:1kHz (0.58Vp-p)
    输出电压:8Ω 5.8Vp-p/T Ü V
    DC-VOL:3.3V
    SD:3.3V

    我的客户的测量结果 为97mA。

    如何 估计最坏的情况?

    我是根据数据表上的eq.(1)计算得出的, 但结果 为75mA (=12 /(2*PI^2*8)),比测量结果小。

    此致,

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itoh,

    使用方程式1,您会考虑耗散功率,但负载上的功率仍然缺失。 很遗憾,计算中也没有要添加的效率数字。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师