This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906:具有4个模拟MIC输入的USB接口设备

Guru**** 2486915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082457/pcm2906-usb-interfce-device-with-4-analog-mic-inputs

部件号:PCM2906

你(们)好  

我们正在使用PCM2906 USB音频接口芯片组并制作USB接口。

我们正在寻找一种可以进行interfcae 4 MIC (模拟)的设备,该设备应该具有USB输出,以便在PC上进行录像,  

如果TI有某些器件,则建议使用PL。

我们正在寻找即插即用设备,如:PCM2906  

Rgds

Yogesh Singhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yogesh:

    Peter将帮助您回答您的问题,但他今天不在办公室。 明天你会听到他的声音。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有带4个模拟输入的USB转换器设备,我们的USB转换器仅支持2个模拟输入。

    以下是您可以仔细使用的USB设备列表。

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Peter,Jeff

    是否可以使用2个PCM2906和4个模拟输入..

    但问题是:如何将2个USB输出组合为一个,然后将其馈送至PC。

    Software Audocity (软件Audocity),如何读取此USB端口以及如何在软件中显示4个MIC

    我们的计划是制作带有4个麦克风输入的USB编解码器

    任何建议,请输入

    Rgds

    Yogesh Singhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道是否有办法将2个USB信号合并为1个。

    如果您需要同一USB接口的所有4个输入 ,我不确定,但请检查 MCU。

    如果TI MCU具有您所需的功能,您可以查看它们。

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/products.html

    我们没有具有如此多输入的USB转换器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在Mac上,用户可以创建聚合音频设备,使多个USB音频设备看起来就像应用程序软件中的一个设备。

    我认为Windows没有这样的功能。

    如果您希望支持四个麦克风输入,您确实需要围绕高速USB接口设计设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Andy的意见。