This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:同时启用录音和回放功能

Guru**** 2487275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086053/tlv320aic3101-recording-and-playback-enabled-simultaneously

部件号:TLV320AIC3101

 
大家好,我使用HPLout (L声道)作为扬声器,MIC1RP/M (R声道)作为MIC,我有两个问题,谢谢您的建议。

1.能否同时启用录音(处理MIC信号至dout)和回放(处理Din至扬声器)

2.因为我使用L来播放,使用R来录制,所以播放可以使用L通道“效果”块,而录制使用R通道“效果”块
  如果录音和回放都可以同时启用(问题1)?  如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是一个结构图,其中包含清晰的寄存器。

    1.是的,您可以同时路由录制和回放路径。

    2.不能,您不能使用效果进行回放,因为效果仅用于录制,如下面的图表/寄存器映射中所述。

    如果将寄存器107-D3 (R107-D3)设置为“1”,它将关闭每个SW-D1到SW-D4,并且两个DAC都需要关闭,因为这仅用于记录。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息,我将尝试确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pdjuandi,您好!

    从您的答复的方框图中,我可以使用记录路径(ADC)中的HPF,保留“信道处理/效果”用于播放(DAC),然后我们可以使用此设置同时启用录制和播放。 我的理解是否正确?

    顺便说一下,您知道去重滤波器的3dB切断频率吗? 是固定频率,我们不能修改吗?  感谢您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以像此处所示的蓝线那样进行配置,而不设置SW-Dx切换台:

    有关 可编程滤波器(包括去重)的信息,请参阅数据表部分11.3 .3.3 .1。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    带有寄存器的方框图真的很有帮助,因为数据表中的方框图没有在记录路径中显示HPF,我对HPF留在数字音频处理方框内感到困惑。  现在很清楚,谢谢。

    在11.3 .3.3 1表3中,我们的采样频率为48kHz,然后我将使用N0,N1和D1的最后一行。  您是否知道此去重滤波器的电流频率是多少?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在与团队确认,并将在本周结束前告知您。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于表3中的默认设置,切断频率约为3.5KHz。

    此致。