This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:无输出

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086406/pcm4104-no-output

部件号:PCM4104

我正在使用定制板上的PCM4104进行开发,但没有任何输出。  我期待1 kHz正弦波。

以下是我的SPI配置(软件重置后):

我正在发送24位I2S音频数据(满刻度24位正弦曲线):

这是零件的示意图:

参考电压为+5 / GND。

我们非常感谢任何帮助。

账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您可以放下静音并查看发生了什么情况吗? 乍一看,您似乎已将设备静音。

    如果问题仍然存在,请在硬件模式下配置设备并再次测试, 如果仍然无法正常工作,我们可以从那里进行。

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash,

    感谢您的回复。  我刚刚确认静音针脚确实已拉下。

    我无法在硬件模式下重新配置设备,除非拔出针脚。  我们是否可以先尝试其他操作?  寄存器0上是否有任何位可以为我们提供有趣的测试输出?

    此致,

    账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,此芯片是否有任何电源定序要求?  5V电源通常关闭,并且仅在需要音频输出时才打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,某种情况不正确,因为原理图显示静音被拉高,您确认它被拉低,我认为您的原理图和实际连接存在许多其他差异,或者这不是正确的原理图。

    未提及电源定序b/w数字和模拟,但以下是开机时发生的顺序:

    开机时,内部重置信号被强制为低电平,强制PCM4104进入重置状态。 通电复位电路监控VDD,VCC1和VCC2电源。 当VDD超过+2.0V (误差幅度为±400mV)且VCC1和VCC2超过+4.0V (误差幅度为±400mV)时,内部复位信号会强制为高电压。 然后,PCM4104等待系统时钟输入(SCKI)变为活动状态。 检测到系统时钟后,初始化序列开始。 初始化序列需要1024个系统时钟周期才能完成。 初始化序列完成后,PCM4104将准备好在音频串行端口接受音频数据。 图5显示了开机重置顺序计时。 如果通过SPI端口将PCM4104配置为软件模式控制,则所有控制寄存器将在初始化序列期间重置为其默认状态。 在独立模式和软件模式下,所有四个通道的模拟输出在重置和初始化序列期间均被静音。 在静音状态下,模拟输出引脚被驱动至双极零电压或VCC/2。 .

    某些寄存器(如Register 6: System Control Register)可以禁用信道,使用相同的令牌,您的clk设置,R/LJ和...可能不正确。

    此外,停止DAC输出所需的一切  都是一个连接 不正确的引脚。  请将完整的示意图与所有连接一起发送,以便我查看。

    另外,请 捕获 并发送关键波形,如所有CLK,RESET,....

    谢谢!

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash,

    DAC_MUTE网络连接到微处理器GPIO,后者将其向下推。

    在板上电时,电压监控器将复位信号(Net SYS_nReset)拉高。

    其它信号应该在我之前发送的逻辑分析器跟踪中可见。

    此致,

    账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,为了调试问题,我们通常需要完整的原理图 来查看 每个引脚(如PU和PD电阻器)与引脚(如FMT,FS和...)的连接情况。 如果您认为原理图是正确的,我们就会这样做。

    我不知道您正在使用 VREF+或VREF-执行什么操作,它是否连接到正确的电压? 您是否读取VCOM上的任何电压?  

    下一步是确保正确写入 寄存器,很少回读会有助于验证此情况, 特别是寄存器(如reg 5,6和7)。

    您可以探测几个关键信号并查看部件是否从复位中退出:从耗材开始 ,芯片选择, 复位以及所有CLKS。  您要确保CLKS (1)有效且在规格范围内,并且(2)是 通过 探测它们按预期生成的(例如 ,我无法从您的图解中读取MCLK的频率)

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash,

    再次感谢您的帮助。  我和同事在发布前处理了这个问题一个星期;这不太可能是明显的。

    FS和FMT引脚是浮动的。  MCLK频率是36.864 MHz,我已经验证过。  VCOM为2.5 伏特。

    十六进制寄存器为:
    1  FF
    2  FF
    3  FF
      4 00
    5  80
      6 01.
      7 01.

    我没有列出输出部分,因为它们相当无聊:

    然后,输出直接馈入重建滤波器,如数据表中所示。

    此致,

    账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,我 将 查看 您提供的注册值,并在周五之前通知您。   我建议 对浮动引脚使用上/下拉电阻器。  请验证 所有CLKS (FS,BCLK)的频率。  

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash,

     我建议 对浮动引脚使用上/下拉电阻器。

    为什么要使用ESD?

    我看 了图20。 数据表中的典型软件模式配置,显示未连接的引脚。

    请验证 所有CLKS (FS,BCLK)的频率。  

    FS为96 kHz。  BCK是(4.608 MHz)的48倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,不适用于ESD。 仅用于调试。  我会 先将所有引脚置于已知状态  ,或者只是需要读取所有相关寄存器,以确保设置正确。 我将在明天之前检查这些登记册。

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1  FF      1111   无衰减0.5x (255-255)= 0dB
    2  FF      1111 1111   
    3  FF      1111 1111    
    4  000000         静音
    5  801000      0000  MUT4=静音,MUT(3:1)=开 ,  零日期静音:禁用,相位:非inv,  DEM:默认
    6  010001      0000  无复位,所有4通道断电均已禁用,单速率
    7  010001      0000     24位左对齐,LRCKP: LRCK极性反相,BCKE Bck采样边:上升边

    我检查了所有的寄存器,看起来一切都很好,我没有看到任何异常的东西,我可以建议的唯一变化是尝试I2S数据,并使用极性 和边缘选项,基本上 寄存器7值,以确保它们与您的来源匹配 (如AP)设置。  

    此致,

    Arash

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash,

    在四处转了一会儿之后,我终于看到了*some (某些)*输出。  我将设置切换为24位左对齐,突然输出上出现了一些问题。

    我不理解为什么此设置可以工作,但I²S设置不工作,因为两种格式基本上相同。  您是否愿意查看上面的逻辑分析器跟踪并告诉我问题是什么?

    账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    Arash在明天之前不在办公室,但我建议您发送左对齐结果的迹线,以便更容易比较和对比您在上面的迹线中的结果。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。  这里是96 kHz时的左对齐模式,它产生完美的正弦波。

    如果我只需将DAC切换为I²S模式,则输出将变为平坦。  I²S,n ü r应该具有一个时钟延迟,但即使添加了,输出仍然是平坦的。

    不可思议。

    此致,
    账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bill,

    Arash将在明天查看并跟进您的情况。 请等待他回复。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,现在您已经验证了主板在LEFT REGISD和96KHz的情况下工作,问题似乎出在 源与IC (根据寄存器值)之间的握手。

     您需要  确保 在 源位置选择I2S格式时,寄存器也在脚本中被编程为I2S 。  AP是我们用于测试的主要用途,假设您也在使用AP,您必须谨慎选择 所选的选项。 例如,如果我反转WfM,我的芯片将停止工作,但当我反转并使用位宽脉冲时,它仍然工作。 我之前提到的其他事情是数据层的下降/上升边缘 以及下降/上升边缘同步。

     

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash,

    我没有AP工具。   我的n ü I²S设置与数据表匹配,但我可以随机更改它们,看看是否有任何改变。

    此致,

    账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我认为源设备和设备之间的一些细微差别导致了这种情况,您必须通过跟踪来找到它。

    Arash