This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:AVDD电源是否接受直流/直流输出?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090532/tlv320adc5140-avdd-power-supply-accept-dc-dc-output

部件号:TLV320ADC5140

大家好,

客户计划在其项目中使用TLV320ADC5140,他们只了解了一个有关AVDD电源的问题。 他们看到EVM使用LDO为AVDD提供电源,而数据表未获得AVDD的详细规格要求,因此他们想知道,根据您的经验,是否可以使用3.3V DC/DC电源为AVDD提供电源? 希望您能分享一些对此的评论,谢谢!

此致,

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以使用3.3V电源。 EVM使用LDO将5V从USB降至3.3V,从而使测试和评估更容易。 只要在3V至3.6V的范围内,就可以正常工作。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的更新。 感谢您的帮助。

    此致,

    意愿