This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:没有输入去耦电容器时损坏

Guru**** 2486365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090453/ina1650-damage-without-input-decoupling-capacitor

部件号:INA1650

TI能否确认INA165x上的输入去耦电容器是必需的?  我刚刚在连接未使用 通道的两个输入GND后遇到两个连续的设备故障。 使用了+/-9V对称功率。 设备在大约25分钟内出现故障和过热。 其中一个输入至通用电阻的变化从初始500K变为200K,两个输入显示NC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabe,

    输入交流耦合电容器不是线性操作的"必需",但是存在直流偏置和电压偏移问题,当INA输入处存在直流电压时,必须考虑这些问题。

    听起来您正在尝试配置未使用的信道,以在操作期间保持已知的线性状态。 连接到的未使用通道的COM引脚是什么?

    一种建议的终止未使用通道的方法是将COM引脚连接到VMID(Out),并使输入保持浮动。 输入将由内部500k输入偏置电阻器拉至中电源。