This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411-Q1在尝试驱动另一个IC时遇到收敛问题

Guru**** 2486365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090239/tas5411-q1-tas5411-q1-while-trying-to-drive-another-ic-getting-convergence-problem

部件号:TAS5411-Q1

e2e.ti.com/.../Speaker-amplifier-with-the-Balanced-Differential-receiver.TSCe2e.ti.com/.../THAT-1606-circuit.TSC

大家好,我正在做一个音频输出舞台接口,

我正在使用 TAS5411-Q1 D类放大器来驱动600欧姆,500mW峰值的扬声器负载,输出电压约为8.5V。我正在使用TAS5411-Q1的SPICE模型在TINA中进行模拟,我能够进行模拟。

1.在我的应用中,我想要驱动差分和单端输出(以驱动扬声器),同时使用TAS5411-Q1 我使用THAT1606平衡接收器(来自该公司),我在TINA中分别对两个电路进行了模拟,两者都工作正常,但是,

在对两个电路执行级联时,我附加了设计文件,模拟停止,并弹出错误消息 作为收敛问题, 我尝试了所有可能的方法来模拟,但我无法获得结果

请尝试帮助我为什么会发生这种情况,我将为THAT1606附加SPICE模型,错误屏幕截图供您参考。

 感谢youe2e.ti.com/.../1606_5F00_Macro_5F00_02.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们讨论模拟之前,您基本上不能有两个驱动扬声器的源。  每个音频源都具有低输出阻抗,并将显示为对其他放大器的短路。  请告诉我您正在尝试做什么,以便我们可以帮助您进行设计。

    此致,
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Scott很抱歉分享了不完整的电路,现在我正在分享修改后的电路,但我之前解释的问题是相同的。 实际上,我正在使用 THAT1606平衡线路接收器驱动扬声器,该接收器连接到TAS5411-Q1放大器的输出。

     e2e.ti.com/.../5488.TAS5411_2D00_Q1-Speaker-amplifier-with-the-Balanced-Differential-receiver.TSC</s>5411

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳伦德拉

    请在2欧姆负载和该电流之间的每个放大器输出上放置一个电容器。  您的负载为2个低电阻,应为4欧姆,并且LC滤波器值不正确。  它们应约为22uH和2.2uF。  

    此致,
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您简要介绍并 分享  您对模拟文件所做的更改,以及放置在扬声器放大器输出上的确切电容器值。

    1.正如您建议的那样,我更新了设计,但我仍然收到错误,您是否能够模拟设计...?您建议我进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Scott,我正在等待您的回复,您能帮我吗?我正在等待TAS5411-Q1最终完成设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待您的回复,请您帮助我解决这个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Narendra:

    我发现TAS5411超出了该输入。  请参见此电路 :e2e.ti.com/.../5488.TAS5411_2D00_Q1-Speaker-amplifier-with-the-Balanced-Differential-receiver-_5F00_GS.TSC</s>5411

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott,帮了我们很多忙,非常感谢你,但是,

    1.我想 知道如何避免使用C13,C18,R4,R8 R7,R6无源网络时TAS5411过载。

    2.请告诉我,我可以添加任何缓冲区,然后  

    此 R-C网络是否会限制 TAS5411的全部功能?   

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳伦德拉

    1. 我添加了无源网络以阻止DC并降低信号电平。  我注意到THAT1606model的输入很容易过载。  我不确定模型的来源。

    2. 检查型号是否正确。   您作为设计师,需要更换THAT1606的电路,因为这不是我们的设备。

    3. 否。 与扬声器负载相比,阻抗非常高。   

    请注意,我更换了TAS5411上的LC滤波器,并将负载电阻器从2欧姆更改为4欧姆。  我还更改了输入信号的振幅。

    此致,
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的即时响应,我知道您是如何注意到THAT1606加载容易让您在低源阻抗下跑步的吗?请分享您所做的事情,我也会检查。

    -THAT1606建议如果D类放大器的输出阻抗大于50欧姆,则不能直接驱动THAT1606

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳伦德拉

    我注意到THAT1606的夹紧非常困难,并且限制为非常低的输出电压。  我降低了信号水平,直到它看起来很好。  在我将它发送给您之前,我探测了该设备的输入并注意到它已饱和,我发现这是导致TAS5411不收敛的原因。

    D类放大器可以轻松地驱动50欧姆以上的电阻。  它可以轻松驱动10千欧,但会报告开路负载故障,需要忽略。

    此致,
    Gregg Scott