This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:TAS2563:打开设备后播放期间的多级音量缓变

Guru**** 2768055 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1652, ADS1271, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072979/re-tas2563-multi-stage-volume-ramp-during-playback-after-device-turn-on

主题中讨论的其他部件:OPA1652ADS1271THS4521

嗨,Ivan,

如果我为归一位移集成整个频谱,我获得大约9.5 mm / V。相对于允许的最大值(10 mm),这似乎相当高。 这款智能放大器可容纳的最大扬声器是什么? 我们的扬声器非常小...因此,对于稍微大一点的扬声器,集成的Xmax将高于允许的最大Xmax。 我计算的其他一些值:

  • 200 Hz -2 kHz:5.4 mm / V
  • 200 Hz - 1600 Hz:5.3 mm / V
  • 200 Hz - 1250 Hz:5.0 mm / V
  • 200 Hz -1 kHz:4.7 mm / V

对于要集成的范围,是否有经验法则?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我正在拆分此线程,因为它不再允许我回复,可能是因为源站时间到期。

    请注意,偏移取决于对扬声器施加的电压。 您通常不会在所有频率上施加相同的电压,除非您播放白噪声或类似的声音。
    如前所述,放大器的电压限制为8.92V,如果扬声器无法在放大器的最大电压下达到其最大电平,则理论上不需要保护。 所以它基本上取决于扬声器在共振频率下的灵敏度。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线程引用:

    嗨,Ivan,

    理论上,如果将Xmax设置为0 mm ,是否应该没有输出?

    答复:

    这是预期的结果,但由于这不是真正的使用案例,因此算法很可能会有所不同。 假设这是在后台运行的数学运算,0可能会产生不同类型的结果,具体取决于应用这些结果的位置。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,

    我们的扬声器的额定电压为2.83 Vrms (1 kHz正弦波为4 V pk-pk)@ 1 W。这是否意味着扬声器保护永远不会启用,限制器是否起到了扬声器保护的作用? 当前已将限位器设置为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制器是在扬声器保护装置之前还是之后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我认为扬声器的额定值接近功放的最大输出,根据灵敏度,保护可能只在共振频率下触发。

    我假设您正在使用设备控制面板中的限制器。 这将在保护算法之后应用。
    您可能会注意到,作为保护算法的一部分,还提供了防夹保护,您可以更改限幅器的设置,以仔细检查是否是防夹或限幅作用。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    如果在信号进入压缩机之前进行增压,则均衡器后的信号是否标准化? 例如,如果我发送一个1kHz的音调,并且在该频率上有+3dB的升压,并且振幅为1.0 max,那么在应用增益后,电平是否会归一化回1.0 max?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    在所有预处理之后,将应用限幅器,在此之前,将应用扬声器保护。 在每一项之前应用的任何增益将不会最终应用到扬声器。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在扬声器之前监控EVM的输出(例如,查看DSP的实时读数)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    这将是回波参考数据(也称为音频输出)。 这已将所有处理应用于输入信号。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,

    升压转换器位于信号链中的什么位置? 限制器之前/之后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    增强正在查看限幅器后面的信号包络,它与回波参考数据处于类似的阶段。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我在完全拆除坡道时仍然遇到问题...因为它对降低坡道的最大影响是将所有热敏速度和偏移速度设置为20 ms...below。这个值我看到斜坡速度没有变化,超过这个值,斜坡速度显著增加。 我将通过电子邮件向您发送我当前正在工作的ppc3项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我已通过电子邮件获得详细信息。 我将对此进行研究,并将在下周提供一些反馈。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    已经有一段时间了,这条线程上有任何活动。 正在检查您是否仍 在等待此问题的支持?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题尚未解决。 对话已离线转移到与David McKinney的电子邮件线程中,他讨论了发送演讲者样本以供TI评估的问题。 我还没有听到他的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我正在跟进David的配送地址和要求,以完成特征描述和调整。
    您应该很快会收到一些反馈。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我在一位发言人上完成了描述。  我请求现场团队向您发送一个包含此数据的新PPC3文件,您可以测试一下吗?

    我将继续进行音频调谐,但要确保您不会遇到与以前相同的渐变行为。 在我方面,我通过几个音轨验证了偏移量保持在限值范围内,并且估计温度保持在70C -增量以下,我正在检查微调以使其接近80C -增量限值。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我从McKinney那里得到了ppc3文件。 您能否描述我发送的所有4个扬声器样本? 根据我的经验,热参数值差别很大。 我刚刚看了第一个样品的参数,它们似乎与我得到的是相对的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我将进行比较,将会让您了解结果。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句,您是否在扬声器上测试过这种情况? 您是否像以前一样在一开始就有长坡道?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,

    中尚未构建要在设备上运行的固件。 我今天可以这样做,并向您反馈结果。

    Oren和我尝试使用Keyence LK-H052激光验证热和偏移预测。 您是否有激光器,并且能够执行实际和估计的偏移?

    这是我们所看到的实际和估计的偏移量。 我将向您发送热像仪图像和PPC3验证中的估计温度 ,因为我不想在此处分享图片。 此图中的刺激是在表征的共振(915 Hz)和1 FS时产生的。

    我不知道为什么实际的远足偏高。 将尝试确定。

    引入EQ后,估计的偏移量非常高,并越过极限线。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我是通过电子邮件收到照片的。 我还会向您发送所有调谐文件,它们似乎彼此接近,只有一个文件在估计偏移量与测量偏移量与频率之间的差异较大,但不会对参数产生太大影响。

    我有一台激光打印机,我正在准备一份测试报告,并将在本周结束前与您分享。
    由于扬声器已加热,您的实际偏移测量值可能会偏移。 扬声器播放一段时间后,隔膜的位置可能存在偏移。
    更改EQ时,我没有看到对估计偏移的类似影响。 在此测试期间,您是否仍在使用EVM+LB2? 或者硬件上是否有变化?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在此 测试期间,我们正在使用EVM+LB2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我现在要向您发送所有扬声器的PPC3文件。 我还要添加一个PPC3文件,其中包含一些EQ和DRC的更改,请您也使用此文件仔细检查估计的偏移量吗?
    我无法看到与上述远足比预期高的捕获类似的效果,我认为可能存在配置问题,您将获得不同的数据集,而不是估计的远足。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,

    Oren和我验证了偏移和热保护在开发板上是否正常工作。 但是,在设备上组装时,我仍然能听到斜坡的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,

    我相信我在尝试验证实际偏移与估计偏移时可能忽略了激光上的一些设置。 我今天将查看此内容,并确保设置正确。 我和奥伦在周五看到了这个。 这是您提供的EQ i created...no。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    因此,如果我理解正确,您可以观察实际器件上的斜坡,而不是EVM上的斜坡。 这是否正确?
    您是否有机会将EVM连接到已安装在设备上的扬声器? 不确定您是否已执行此操作。

    我将仔细检查激光上的设置,如果您为BL参数选择激光测量选项,这些设置实际上将用作扬声器字符的一部分。 今天晚些时候我将分享详细信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,

    Oren可以进行这样的设置,但我们还没有做到。 顺便说一下,您在表征过程中使用的是哪种激光? 我们使用带有LK-G5001P控制器的Keyence LK-H052

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    必须在激光控制器上将比例因子配置为10 V/mm。
    我正在设置中使用这些:

    • LK-H050
    • LK-HD500

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,

    您是否能够共享用于激光的设置,因为它似乎基本上是相同的硬件,但只是一个较旧的型号。

    您是否具有LK-Navigator2 SW? 您可以控制所有激光功能,而不是使用显示按钮。

    软件如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我不知道我们的硬件是否有兼容的GUI,但我会查看这些设置并与您分享。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,

    这是软件: www.keyence.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    LK-HD500上的所有头部设置都是默认设置,"option"(选项)设置 似乎在A,E和F参数上不是默认设置,我将仔细检查。
    到目前为止,我仍然无法复制更改均衡器值后高的估计偏移数据。

    能否确认您正在使用的PPC3版本? 您可以共享"关于"对话框的捕获。
    您在安装过程中是否遇到任何问题? 我不知道GUI的后端处理是否会与寄存器配置混淆。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我发现当Keyence激光的标度设置为100 V/mm时,它的模拟输出具有更好的S/N,如下所示:

    完成该操作后,验证窗格中的实际偏移量与估计偏移量按相同的数量级顺序排列。  缩放设置保留为10 V/mm。  这些屏幕捕获适用于两种不同的扬声器:

    激光的模拟输出具有Keyence所说的步进特性,因为它的分辨率为2 mV。  在较低频率下,正弦波形仍然是合理的,但随着频率的增加,它会变得非常失真。  这对学习板和考核有何影响?

       

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oren,

    这似乎只收到了发言者积极行动的封套。
    我计划在下周之前检查激光控制器上的每个设置并与您分享。 由于版本不同,不确定是否所有内容都与您的匹配,但应该给出一个想法。
    您还可以与EVM,LB2和激光器共享几张设置图片,以验证其是否正常。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,  

    忘记告诉您我们有最新版本的PPC3 (3.2 .1)。 我将拍摄几张照片并将其发布。 Oren一直与Keyence应用程序工程师合作,我们确信我们可以正确地操作它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan您好,学习板2 "laser (激光)" BNC连接器上的预期模拟电压范围是多少?  您能否分享LB2示意图?  谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    我将通过或FAE通过电子邮件发送LB2文件,还将捕获BNC信号以供参考。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    此螺纹中的原理图是否正确?   https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/89.3084万/pp-salb2-evm-schematics

    我对ADS1271 ADC及其相关信号调节电路的理解(第 3)是指BNC处的输入范围是+/- 2.25 V。 (U8A OPA1652设置为~Ω 1.1 的增益,U6 THS4521设置为~2的增益。)  请告知是否正确。

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    该原理图是正确的。

    我将仔细检查信号的预期范围,考虑10V/mm和0.35 mm 位移,电压应为+/-3.5V。 需要验证哪种级别会导致信号路径饱和。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,

    您何时能够提供我们样本的报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我将在本周四结束测试捕获并分享。  将显示在添加一些增益之前和之后的差异,添加偏移和温度数据以显示其保持在限值以下。 该行为与最终应用程序之间的任何差异都必须来自扬声器的连接或从主机接收到的数据。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan,您是否能够查看学习板2和Keyence激光设置?  示意图显示,5.0 V导轨是外部提供的,因此如果电源电压增加,正向余量中可能会有一些空间。  但是,5.0 V导轨是通过板载稳压器固定的。  谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oren,

      我将很快在论坛上分享激光信号捕获。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oren,

    随附的是激光输出的一些捕获,我手动将激光头的位置上下调整到最大值所在的位置,验证面板和范围上也有相同的限值,我的意思是当激光输出信号达到其绝对最大水平时, 验证面板显示恒定的误差增量。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../LaserCaptures.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您拍摄激光输出捕获。  我可以通过以下Keyence LK Navigator 2设置获得类似的行为,如屏幕截图所示。  请确认它们是否与您端的设置一致

    此致,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    在"显示"设置上,我有1/-1的显示值和10/-10的输出值,它们是您所拥有的值的倍数,但不确定它是否会产生差异。

    (我将在今天晚些时候通过我们的FAE发送演讲者的复写)

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我假设您指的是以下内容:

    我发现,只要 该比率达到10 V/mm以匹配PPC3的设置,它就不会产生任何影响。

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    是的,这就是我提到的参数,感谢您确认,只要是10V/mm的倍数,它就能工作。
    我通过FAE发送PPC3文件以及每个扬声器的验证捕获。 如果您对该信息有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我们收到了文件和演示文稿,谢谢。

    -为什么要添加9 dB增益?
    -您使用的是什么音频?

    此致,O.R.