This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:TAS2563:打开设备后播放期间的多级音量缓变

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1652, ADS1271, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072979/re-tas2563-multi-stage-volume-ramp-during-playback-after-device-turn-on

主题中讨论的其他部件:OPA1652ADS1271THS4521

嗨,Ivan,

如果我为归一位移集成整个频谱,我获得大约9.5 mm / V。相对于允许的最大值(10 mm),这似乎相当高。 这款智能放大器可容纳的最大扬声器是什么? 我们的扬声器非常小...因此,对于稍微大一点的扬声器,集成的Xmax将高于允许的最大Xmax。 我计算的其他一些值:

  • 200 Hz -2 kHz:5.4 mm / V
  • 200 Hz - 1600 Hz:5.3 mm / V
  • 200 Hz - 1250 Hz:5.0 mm / V
  • 200 Hz -1 kHz:4.7 mm / V

对于要集成的范围,是否有经验法则?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oren,

    • 9dB有助于提升音轨上的低振幅内容,基本想法是产生更高的偏移,并验证偏移保护使扬声器保持在限制范围内
    • 附件是音频文件,它是不同声音的组合,最后是一个3kHz的音调,用于加热扬声器。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../testAudio.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    使用提供的音频文件时,我们能够测量与您的报告中类似的偏移配置文件。  电源配置文件在大多数测试中都表现良好,除非应用了FS 3 kHz音频。  即使测量的偏移量很小, 放大器的平均功耗 为~2 W。 屏幕截图显示了3 kHz段开始时EVB VBAT1处的电流探针测量值:

    您能否建议在这种情况下如何限制功耗?  限制器设置和温度升高显然无法捕捉到它。

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    ~3kHz是 谐振频率后的最小阻抗,也许在该频率周围添加一个缺口滤波器有助于保持低电流。 请注意,此测试提示音专门用于加热扬声器。

    您是否正在寻找特定的电流限制? 另一种方法是在设备控制面板上设置升压控制器。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    1程序材料允许瞬态峰值。  每个放大器的平均功率预算为314 mW。

    谢谢,O.R.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    我将分享一些微调以减少当前峰值,您可以评估并在需要时进行更改。
    如果我共享一个共享文件夹的密码链接,以便我们可以通过该链接进行更新,而不是每次发送新文件,是否可以? 如果可以,我将通过FAE发送详细信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复: 限制器在正弦波上不工作

    继续本胎面:

    e2e.ti.com/.../tas2563-limiter-not-working-on-sine-waves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan,是的,请通过FAE发送详细信息。  谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oren,

    我将跟进新线程并关闭此线程。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan,您好,请保持本胎面对原始主题开放。  谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oren,

    我认为你是因为这个问题的回复量很大而分裂的。 只要没有长时间(月)的回复,此线程将保持打开状态。 请根据需要跟进每个主题。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师