This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411-Q1 PSpice库文件,需要ORCARD库文件。

Guru**** 2486945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1, TAS5412-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090443/tas5411-q1-tas5411-q1-pspice-library-file-orcard-library-file-needed

部件号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS5412-Q1TAS5412

你好,团队成员

1.我从TI网站下载了TAS5411-Q1 PSpice模型 ,该zip文件 包含TAS5412-Q1 参考设计,我正在尝试运行此文件,但我收到以下错误-附加,在此文件夹中,只有 TAS5412-Q1 .lib 文件,但我需要TAS5411-Q1

2.当我尝试 使用.lib文件,  TAS5411-Q1的.OLB文件时,在库中添加库文件后,我可以在  部件号中看到TAS5412-Q1,但我需要TAS5411-Q   .lib,OLB文件,请共享,谢谢。

如果上述错误,请更正我

 e2e.ti.com/.../sd.out.1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    引用的部件是TAS5421,而不是TAS5412。  TAS5421与TAS5411相同,但具有不同的电流断路。  对于香料分析,可以使用它。

    此致,
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对错误采取什么措施  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解错误。  这不是设备问题,而是建模问题。  请将其转至Simulation工具论坛。

    此致,

    Gregg Scott