This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:DRV135

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091035/drv135-drv135

部件号:DRV135

我有另一个DRV135音频问题。  我们在1kHz时应用6 Vpp,两个输出引脚上有开路负载(我们正在使用的电路如下所示)。  驱动器在使用 过几次后不断损坏,这是否是由于负载开路造成的? 刺激太高?

是否有人对  运行几次后可能导致此驱动程序损坏的原因有任何想法?

感谢您的帮助!

- Alexandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德拉

    我能看到的唯一可能会造成损坏的情况是,存在瞬时峰值,并且设备中出现过压/电流情况。 您是否观察到任何引脚,电源线,输入和输出上的瞬态峰值? 您需要使用示波器检查此情况以进行确认。 以+/-15V的电压和6Vpp信号运行设备时没有问题。 我的建议是消除任何要调试的长电缆,并确保设备在应用程序的基本设置下正常运行。  

    如果您通过电缆或电路中的任何位置观察到瞬态峰值,您可能需要在引脚上添加瞬态电压抑制。 这可以用TVS二极管完成。 我们提供了有关此类活动的培训,可在此处找到:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-overstress-protection

    如您所示,在基本设置中,我看不到设备损坏的任何原因。 我们帮助调试的唯一方法是通过测量来显示引脚上的行为,以查看我们是否观察到任何异常行为。 如果您可以提供引脚的示波器捕获,我们可以帮助您进行调试。  

    此致,

    Chris Featherstone  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德拉

    这个 问题与您之前提出的问题相同:  

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/108.5991万/drv135-drv135/4024365</s>402.4365万

    我将关闭此线程,请跟进上一线程,以便我们可以将所有通信保持在同一线程中。

    此致,
    Mike