This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 差动输入AB类放大器,需要单端和差动输出

Guru**** 2486445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091486/differential-input-class-ab-amplifier-with-both-single-ended-and-differential-outputs-needed

大家好,

在我的应用中,我需要驱动一个外部扬声器(耳机扬声器,如电话扬声器),电缆长度可能距离扬声器放大器(AB类) 30米,我需要驱动单端和差分输出  

请推荐TI的任何AB类放大器以满足我的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Narendra

      与您的另一个问题类似,MPA没有合适的产品可供提供。 让LPA检查是否有一些建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答,请告诉我,是否有任何部件可以支持BTL,SE输出,最大V=12pk,500mWpl操作功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nadrendra,

    我注意到您有4个开放线程,可能更容易跟踪其中一个线程,但请根据需要跟进其中任何一个线程,以了解原始问题。

    支持使用相同输出的组合BTL和SE输出的设备数量会减少,如果考虑更高的电源电压和负载阻抗以及Spice模型可用性,则设备数量会更多。

    另一种方法是使用单端输出设备,在需要差分输出时将差分信号馈入每个输入,尽管所有连接和信号调整都需要外部处理。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师