This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要AB类单端输出和差分输出

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, OPA1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091359/class-ab-single-ended-output-and-differential-outputs-needed

主题中讨论的其他部件:TPA6120A2OPA1602

大家好,

在我的应用程序中,我需要驱动 一个外部扬声器(单声道耳机扬声器,如电话扬声器),该扬声 器可能距离扬声器放大器(AB类) 30米(导线长度),我需要驱动两个应用程序所需的单端和差分输出。

 并且扬声器负载 为600ohm,12Vpk,&10ohm,26Vpk。请推荐用于此应用的AB类放大器  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Narendra

      我们的MPA团队只有很少的设备能够支持单端输出,它们都是高功率产品,不适合您。

      让我将您转接至LPA团队,看看是否有任何运气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nilendra:

    与传统耳机放大器相比,由于高阻抗负载和更高的电压轨,我建议研究音频运算放大器,有几个选项可以是TPA6120A2或某些OPA16xx (如OPA1602)。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/overview.html

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师