This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717未使用的引脚端接

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089460/tas5717-tas5717-unused-pin-termination

部件号:TAS5717

您好,Expert,

我对TAS5717未使用的引脚端接有疑问。

我们的客户只想使用耳机输出,而不需要使用扬声器输出。
我想您会建议使用不同的设备,但他们希望从 原理图/板兼容性的角度使用TAS5717。

然后,他们想知道可以卸下哪些外部组件。
他们能否将以下引脚视为打开?
输出A,B,C,D
BST_A,B,C,D

此外,当他们不使用扬声器放大器部分时,是否可以将PVDD_AB/CD短接至GND或保持打开状态?

我期待收到您的回复。


此致,
Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    因此,要说明他们只使用耳机/线路驱动器,想要完全禁用/不使用设备的扬声器放大器部分吗? 如果设备不能通电,我需要确认您是否可以简单地接地或浮动未使用的引脚,因此我将在明天提供更新。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的快速回复。
    您的理解是正确的。
    他们只想使用耳机/线路驱动程序部分。
    然后,他们想了解哪些引脚和外部组件可以从最小化跟踪和BOM的角度浮动或对GND短路。

    我正在等待您的更新。


    谢谢,顺祝商祺!
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san

      似乎耳机驱动程序 由TAS5717中的DSP控制,因此可能不会接受任何错误。 如果是这种情况,则只 能保持输出A,B,C,D打开,其他引脚应正常连接。

      但Luis需要更多时间来验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    如果您将所有合适的扬声器放大器电源导轨接地,并且仅为耳机放大器供电,并且这些HP放大器针脚的组件都已接地,则 您应该能够让扬声器放大 器针脚保持浮动状态。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的解释。

    我知道,当它们仅为HPVDD供电电压并将其他电源引脚短接到GND时,它们可以为所有与扬声器放大器功能相关的引脚保持浮动。
    如果理解有误,请告诉我。

    谢谢,顺祝商祺!
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    我还有其他问题要你提出建议。

    此设备具有监控PVDD和AVDD的UVP。
    由于两个电源导轨均为0V,您推荐的条件将导致UVP。
    我想这种UVP只能在静音"Speaker Out (扬声器输出)"和"Headphone Out (耳机输出)"不会受到影响的情况下工作,因为他们使用耳机输出和模拟输入。
    这种理解是否正确?

    此外,如果他们想要使用带数字输入的耳机输出,是否只能将其用于DVDD和HPVDD?

    谢谢,顺祝商祺!
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    耳机放大器/线路驱动器没有数字输入配置,它基本上是同一封装中的独立设备。 只有耳机模拟输入。 耳机具有单独的电源/接地,因此UVP与 扬声器放大器的UVP无关,而与耳机放大器无关。

    对于您前面的问题,是的,禁用的扬声器放大器可以将其电源接地,您也可以选择将输入引脚接地,但保持其浮动应该没问题,因为当电源接地时,扬声器放大器将被禁用。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    很抱歉我的信息太少了。
    我澄清了他们的实际使用案例。
    他们将使用此设备作为I2S输入耳机放大器。
    简化的连接 如下所示。

    此时,如果HPWML/R来自内部PWM调制器,则它们仍需要为DVDD和AVDD供电。
    但是,我不能确定他们是否需要为PVDD供电,并放置输出电感器,电容器和自举式电容器。
    您会告诉我这方面的情况吗?


    谢谢,顺祝商祺!
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuki:

    在这种情况下,他们需要完整电路来为板供电,以避免潜在问题。您不一定需要输出电感器/电容器,但需要引导帽。 我认为需要PVDD来避免可能出现的故障,如您提到的UVP。

    此致,

    路易斯