This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120A2可用于驱动单端扬声器负载。

Guru**** 2484925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091591/tpa6120a2-tpa6120a2-can-be-used-for-driving-single-ended-speaker-loads

部件号:TPA6120A2

TPA6120A2 可用于驱动单端扬声器负载。 (在数据表中,它用于驱动立体声输出,但我需要驱动单声道耳机扬声器应用程序)。

请提供 TPA6120A2的SPICE模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Narendra:  

     TPA6120A2可用作单端输出以驱动单端负载。 我可以脱机提供其他信息。  

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请提供更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Narendra:

      您可以接受我之前发送的朋友请求吗? 或者您是否能够提供电子邮件地址?  

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我接受了您的请求,请分享,我们是否可以将其用于驱动差速器输出,也请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Narendra:

     感谢您接受请求。 我已与您分享了这些信息,是的,该设备也可以像数据表中所示的那样与差分输出一起使用。  

    谢谢!
    Sima