This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211T-Q1:TPA6211A1-Q1使用相同的PCB设计

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TPA6211T-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091985/tpa6211t-q1-tpa6211a1-q1-use-same-pcb-design

部件号:TPA6211T-Q1
主题中讨论的其他部件:TPA6211A1-Q1

大家好,  

您能否帮助您确认 TPA6211A1-Q1是否可用于替换 PCB上使用专为 TPA6211T-Q1设计的散热垫的TPA6211T-Q1?  

  • TPA6211A1-Q1具有更小的散热垫。  
  • TPA6211T-Q1具有更大的散热垫。  
  • PCB散热垫开口设计用于 TPA6211T-Q1 (更大尺寸)。  
  • 在 同一PCB上使用TPA6211A1-Q1是否存在任何问题?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PY:

    针脚垫之间的间距没有变化,只有散热垫,因此可以使用TPA6211A1-Q1。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师