This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:单声道PCM模式

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091305/tlv320aic3262-mono-pcm-mode

部件号:TLV320AIC3262

您好,

参考TLV320AIC3262参考指南( SLAU309–2012年3月),2.9 4.5 单声道PCM模式,我需要连接支持16位/字,16位/帧,偏移=1的设备。  此设备为主设备,TLV320AIC3262为从属设备。

我在指南中发现了这一点:"对于单声道PCM模式,编程偏移值应小于每帧的比特时钟数,至少小于数据的编程字长度。"

我的理解是,16位/字+1位偏移至少需要17位/帧,因此不起作用。    

但图2.71 (offset=2)中的示例显示了位N-1,靠近前一帧的位0,因此bits/frame=bits/word =N (根据句子,N位/字的位数应为bits/frame=N+2)

请清除。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrea:

    应用说明不清楚,但您应该能够至少以1位的频率切换到下一帧,因为我所见过的每一台设备都支持该功能。 如果它不起作用,请告诉我,我们可以使用EVM进行评估。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的快速回复。 我无法尝试,我没有 TLV320AIC3262的样本或EVB;   我只是评估将其连接到我们的模块(模块是主I2S,PCM单声道模式16位/字,16位/帧,偏移=1)的理论可能性,以供我们的客户在他自己的设备中使用。  

    您能否使用EVM进行评估(或以其他方式进行调查)?

    谢谢你

    此致

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附注:   

    仅举一个支持我们所需模式的设备示例:

    例如编解码器LM4.9352万 -图65。 PCM串行数据格式(16位示例,短帧同步)正是我们在TLV320AIC3262上所需的格式。

    LM4.9352万注释:位/帧与偏移没有限制。 offest不可编程,且偏移量为1。

    但在TLV320AIC3262上 ,这种模式似乎无法实现,因为对于16位/字,它需要17位/帧(因此,在短同步较高的位置,需要1位填充)。

    另请注意,规格说明应该,不应该

    ("对于单声道PCM模式,编程的偏移值应小于每帧的比特时钟数,至少应小于数据的编程字长。")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,我们针对此部件的EVM都在一些广泛的测试中使用,因此我无法直接为您提供。 我很有信心换档能奏效。 根据我和其他专家的经验,这样限制换档是毫无意义的。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你Jeff!  因此,这可能是应用手册中的错误。 如果 您有任何进一步的信息,请更新。

    此致

    Andrea