This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B详细机械图

Guru**** 2558670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091107/tas5630b-tas5630b-detailed-mechanical-drawings

部件号:TAS5630B

1)我们无法找到此零件的DKD 44版本的尺寸化机械工程图。 我们需要它来进行散热器设计。 能否提供一份副本?

2)是否有适用于此封装类型的散热器设计的应用说明-我们担心PCB上的相关机械应力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    1.您可以在此处下载DKD44的图纸。

    2.我们没有散热器设计指南。我们可以提供的是:DKD44封装上施加的应力应小于500N。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦,但这不是我们所寻找的。

    我附上了一个NXP机械图纸类型(带公差)的示例供参考。 能否提供类似的图纸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

      很抱歉,我们没有DKD44软件包的此类文档。