This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIDEGIG-GUITAREVM:SIDEGIG-GUITAREVM -原理图中似乎有一个小错误

Guru**** 2485755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091770/sidegig-guitarevm-sidegig-guitarevm---there-appears-to-be-a-small-error-with-the-schematic

部件号:SIDEGIG-GUITAREVM

你好,

在用户指南SLAU714A中,Q1的收集器显示与+12V连接,而不是与我预期的+12V连接。  

通过绕过低通滤波器L1和C16 CREATE,它似乎是噪音源。

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    我相信你是对的。 应使用12V-OA以获得最佳的噪声性能。

    迪伦