This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3117D2:用于REG_OUT的10欧姆电阻器

Guru**** 2486385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091888/tpa3117d2-10ohm-resister-for-reg_out

部件号:TPA3117D2

您好,专家,

能否告诉我REG_OUT引脚需要10欧姆电阻器的原因?

此引脚是LDO输出,是否用于外部电源的低通滤波器?

此外,您能否告诉我此电阻器的推荐功率?

p_res = 10欧姆x (30mA:最大输出电阻)^2 = 0.09W, 因此,1/8W电阻足够了,是否正确?  在某种利润率中,1/4W是否优于1/8W?

谢谢

泥浆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    是的,您回答正确,它是用于外部电源的低通滤波器。 输出功率为5V。  

    1/8W电阻器正常。您可以选择10V电压电容器。

    此致,

    Derek