This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:要求TAS5805采样速率自动检测

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091690/tas5805m-asking-for-tas5805-sampling-rate-auto-detection

部件号:TAS5805M
主题中讨论的其他部件:TAS5805

大家好,

客户正在评估TAS5805,系统I2S为16位/64F。

客户是否需要 按照以下方式更改寄存器0x28和0x33?  

从  

0x28=0x00

0x33=0x02

至  

0x28=0x50

0x33=0x00

或者自动检测采样率可以处理此问题,客户不需要执行任何寄存器配置?

感谢您的帮助!

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SHH

       使用自动检测应该不会有问题。 将寄存器设置更改为您使用也会产生相同的结果。