This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2132:热阻确认

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2132, OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091804/opa2132-thermal-resistance-confirmation

部件号:OPA2132
主题中讨论的其他部件: OPA2134

大家好,

我们的客户 注意到 ,与 OPA2134 (此处)的导出热阻相比,来自此论坛帖子的OPA2132运算放大器的150°C/W热阻相当高。 您能帮您确认吗?

您是否能够为OPA2132运算放大器提供导出热阻?

提前感谢。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    由于OPA2132和OPA2134共享芯片和封装, 因此OPA2132UA封装的结点到环境热阻应与下面显示的最近派生的106.9 deg C/W相同。