This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:LM4562/LME49720 -4.972万 - EOL? 真的?!?! 为什么?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562, OPA1611, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565489/lm4562-lm4562-lme49720---eol-really-why

部件号:LM4562
主题中讨论的其他部件: LME4.972万OPA1611BUF634

所以,我在Mouser上寻找零件,我发现在99罐中的LM4562和LME4.972万已经停产。 为什么? 这些都是很棒的部分! 我们刚刚经历了这个周期,DIP版本将要停产,但现在改为TO-99版本? LME4.971万继续在To-99 CAN上,显然吗? 请解释! 我有使用这些部件的主板! 您的决定将对我的业务产生负面影响!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dirk,您好!

    我将查找有关此问题的更多信息,因为MA和NA软件包仍显示为活动,HA软件包显示为购买。 我会尽快回复您。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我只是觉得令人困惑的是,TI希望终止这些未解决的部件(包括LME4.9713万),而它却保持了相对较差的运算放大器(如741)的生产。 同样令人困惑的是,5534/32仍在生产中,而这些较新的运算放大器显然是要替换它们的。 LME系列是出色的部件,在变形和驱动能力等多个领域具有无与伦比的性能。 据我所知,它们是在TI购买之前由National开发的。 对于像我这样的小批量制造商来说,SMD是不实用的。 我需要通孔器件,也需要好的器件。我使用的几乎所有运算放大器和其它IC都来自TI。 我要依靠你们来做很棒的零件。

    几年前,TI希望停止使用这些运算放大器的PDIP版本。 当时我抱怨过,因为我有很多电路板是为他们设计的。 我不得不重新设计电路板,以用于唯一可用的其他通孔版本,即至99。 现在,TI转去,希望停止其中一些电路板,而我有许多电路板现在采用了To-99版本。 我觉得像一只在这里追逐尾巴的狗。


    由于LM4562和LME4.572万基本上是相同的运算放大器,如果您真的需要削减产量,为什么不在Oo-99中停止其中一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan Salazr,你永远都不会回来找我! 我需要知道LME4.971万,LME4.972万/LM4562的4562的状态。 谢谢。

    您的公司不销售这些部件的任何替代产品。 我找不到任何具有超低失真和低噪声(2.7nV或更低)的运算放大器。

    谢谢。

    Dirk Wright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dirk,

    很抱歉不会再来了
    LME4.971万保持不变,它在其三个软件包上处于“活动”状态。
    LM4562和LME4.927万将保持其至99包的LifebBuy状态。 最初是SOIC和PDIP进入LifebBuy。 不知道为什么会有变化,但这是我得到的信息。
    所有即将进入LifebBuy状态的最近lmx设备都与流程生命周期结束相关,而不是与设备本身相关。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时回复。 有人需要联系Mouser,因为他们的LME4.971万是LifebBuy状态。 我对此感到困惑,所以我订购了一些,只是为了确定。
    迪尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Digikey还将LME4.971万作为终身购买。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dirk,

    我将与团队一起查看此信息,并尽快与您联系。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。 我找不到任何部件可以替换这些部件。 您没有任何其他运算放大器可以在低失真和低噪声的情况下直接驱动600欧姆。 这些都是令人惊叹的部分,我不想看到它们消失。 我也无法替代任何其他制造商。 如果他们走了,那是多么的耻辱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dirk,

    在我就LME4.971万和LM4562的状态与团队协商后,我获得了以下信息:
    LM4562 - SOIC和PDIP软件包处于活动状态,而SO-99为EOL
    LME4.971万 -遗憾的是,这一项针对三个软件包(SOIC,PDIP和To-99)已停产。 Mouser似乎收到了有关此问题的PCN并更新了状态,而TI站点未更新。 建议替换为OPA1611。

    这些器件的TI产品文件夹现在显示正确的状态。 我对由此引起的所有混乱感到非常遗憾。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 TI决定停止使用LME4.971万确实令人感到非常遗憾。 除了双LM4562外,您没有进行合适的更换。 OPA1611不驱动600欧姆(未指定驱动该负载-数据表中仅列出2k欧姆)。 因此,为了让我使用OPA1611驱动600欧姆,我还需要一些缓冲器,比如BUF634,这增加了我的成本和麻烦。 我不知道有任何其他制造商生产与LME4.917万相同的零件。