This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM:智能扬声器。 TAS5766MRMTEVM:

Guru**** 2532010 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568403/tas5766mrmtevm-smart-speaker-tas5766mrmtevm

部件号:TAS5766MRMTEVM
主题中讨论的其他部件: TAS5766M

我们有一 位指定的客户在TAS5766MRMTEVM板上存在软件配置问题。 您可以在下面帮助您。 请告诉我您需要哪些其他信息或文件。 谢谢。

我们一直在开发一款具有语音识别功能的智能扬声器,该扬声器可驱动基于TI PA的2+1扬声器。 您能否查看工程团队的请求,看看您是否可以帮助我们?

 我们还在试图购买评估版,但遇到了路障。

 请求:用于TAS5766MRMTEVM板的TI GDE (图形开发环境)。

 注:TAS5766MRMTEVM板包含2个立体声放大器(4个输出通道)。 目前,我只能使用此板的1x通道,因为TI软件到目前为止不允许  修改信号流路由。 我想配置放大器以进行2.1 操作(即两个立体声通道+一个低音驱动器通道BTL)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naser:

    遗憾的是TAS5766MRMTEVM不是直接为2.1 系统设计的。  

    此外,GDE不是该EVM的正确软件,而PPC3 GUI是正确的工具。  但是 ,PPC3 GUI中提供的TAS5766MRMTEVM (TAS5766M_Dual)的PPC3插件无法支持2.1 应用程序。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了同样的问题。 TAS5766MRMTEVM确实具有2X立体声 通道,但PPC3 GUI不能支持2.1 应用或2x2应用,那么我们可以做些什么来使用TAS5766-DUAL板的双功能?

    感谢您的任何指导,

    LAN