This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:将3个PCM4220连接到BeagleBone上的AM3358处理器

Guru**** 2525180 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220, AM3358, PCM4222, PCM4222EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568866/pcm4220-connect-3-x-pcm4220-to-the-am3358-processor-on-the-beaglebone

部件号:PCM4220
主题中讨论的其他部件: AM3358PCM4222PCM4222EVM

我希望BeagleBone具有6个信道的超高SNR音频输入信道。

是否可以使用3个PCM4220设备并输入AM3358处理器McASP模块?

如何连接它们(并行/串行等)?

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    是的,您可以使用三个PCM4220来驱动六个音频通道(使用TDM模式),此模式最多允许使用四个设备和八个通道。 所有的PC都应共享音频数据总线。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiya,

    PCM4222是否具有与PCM4220相同的功能?

    是否可以使用PCM4222评估模块为PCM4220创建设计?

    因此,我的计划是使用 PCM4222EVM进行测试,然后使用PCM-4220芯片,因为它的价格有点低,但没有评估板。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚检查了PCM4222EVM数据表-是的,它可以用于执行此操作!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    是的,正如您提到的那样,PCM4220可以使用PCM4222EVM板进行评估。  唯一需要考虑的是将SW1中的DSDMODE,MODEN和DSDEN控件设置为'LO',以将PCM4220的接地引脚连接到GND。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师