This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:DAC输出的耦合

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570386/tlv320aic3101-coupling-of-dac-outputs

部件号:TLV320AIC3101

您好,

在TLV320AIC3101中,输出(DAC)是交流还是直流耦合?

此致,

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jon,

    TLV320AIC3101模拟输出是直流耦合的。 如果您不需要直流组件,则需要外部交流阻隔电容器。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,  

    TLV320AIC3101的ADC和DAC 各具有24位分辨率,正确吗?

    此致,

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jon,

    正确。 实际上,ADC和DAC可以分别配置为16,20,24或32位分辨率。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,
    您可以从数据表中看到数字音频接口的数据宽度可编程为16,20,24或32位,我认为这与ADC/DAC的分辨率不同。对吗?
    在TI网站上,当您查看TLV320AIC3101产品文件夹时,您会在描述表中发现分辨率为24位(固定)。
    数字接口看起来是可编程的,但分辨率实际上是24位。
    请您澄清一下并将规格发送给我吗?
    此致,
    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jon,

    我想了解更多有关这方面的信息。

    在内部,AIC3101使用24位分辨率。 数字音频接口可通过寄存器编程。 使用24位设置,您将获得所有位。 如果将接口编程为较低的数字(默认值为16位),LSB将被丢弃,如果编程为32位,则将添加0。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.