请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TAS5631, TAS5630, UCC2.8061万我指的是SLOU293C EVM:基于TAS5630和TAS5631的AVR放大器的600W隔离PFC电源。
在 本EVM的5.1 2 (第10页)的第三 段中,它表示低频切断设计为 3Hz。
查看使用UCC2.8061万的同一EVM中的电路图(图14,第19页),R80和C59使用的实际值提供了8.8Hz的切断频率。
设计师能否告诉我们为什么他最后没有使用3Hz的切断频率,或者电路图上是否有错误?
谢谢你。