This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:PCM1865噪音问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570379/pcm1865-pcm1865-noise-problem

部件号:PCM1865

您好,我们正在使用在四个单端输入模式下配置的PCM1865A进行麦克风采集。

我们注意到了噪音问题,在搜索时,我们基本上移除了所有前端组件(仅被动),最后是连接到GND平面的PCM1865输入。 噪音仍然存在。 请参阅 附件中的图像。

然后将输入端连接到PCM1865 REF针脚,噪音消失。 请参见附加文件中的最后一幅图像。

我们对这一结果感到非常困惑,因为它表示设备内部噪声源在获取VREF而不是GND时失效,而实际测量值为(IN - VREF),如其数据表中的设备MUX功能所示。 换言之,VREF输入上存在噪音源。

我们尝试了一些有关PCM1865电源(与外部线性实验室PSU相连),去耦(VREF和电源)的更改,但没有成功。

根据上述实验结果,有人对可能的噪音源有什么建议吗?

此致

e2e.ti.com/.../PCM1865-Noise-drawing.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pascal,

    感谢您提供详细信息。 为了查找问题,获取VREG引脚和电源的一些捕获信息以识别任何问题将非常有用。 此外,检查模拟和数字接地平面是否存在任何噪声耦合也很有用。 您能否将您的示意图/布局发送给我以供查看?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,
     
    请提供一个用于示意图交付的专用电子邮件地址吗?
     
    帕斯卡
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pascal,

    请将信息发送至 diego.melendez@ti.com。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego,我已经给你发了示意图。

    VREF节点对设备性能的重要性(特别是查找-80/-90dB现象)有多大?

    此VREF电压有什么作用? 它是否仅用于输入生物化,还是也与用于信号转换的ADC参考电压有关?

    在我们的PCB布线中,VREF引脚连接到通过PCB的VIA。 在途中,它跨越GND平面和一个电源平面。

    VIA和飞机之间有150微米的间隙。 我想知道,虽然负载阻抗较低,但在该级别是否会出现噪音耦合。 TI对此有何看法?  

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pascal,

    Vref引脚用作内部调节ADC参考电源的去耦点。 ADC的输入参考了0.5×AVDD。 我们通常建议将去耦电容器尽可能靠近此引脚连接,以避免噪音耦合问题。 如果去耦电容器位于板的底部,则会降低去耦效应。  当输入连接到VREF时,噪音会消失,因为基准为VREF。  

    我查看了原理图,似乎没有直流阻断电容器连接到MIC输入。 我们建议使用直流阻隔 电容器,以确保知道直流偏压情况,以便设备可以按预期工作。  除此之外,我没有其他意见。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diego,感谢您的解释。
    阻隔电容器位于原理图(10uF)的第一页。
    我将围绕VREF针脚进行一些实验,并告诉您结果。
     
    谢谢
    帕斯卡
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,我最后做了一些实验。

    首先,用于VREF去耦的电压盖已直接焊接在部件本身的VREF和AGND之间,完全将VREF与电路板隔离。 不变。 请注意,下面测试的输入与没有任何连接,但下面介绍了。

    1:无连接的VIN:没有噪音出现在接管上
    2:使用1nF盖连接到PCM1865A自身上的AGND的VIN:采集时出现噪音
    3:VIN与2号相同,带1uF保护盖至VREF:无噪音(至少在我们的FFT上看不到)

    我目前的理解是,对于单端输入,ADC转换信号(Vin - VREF)。 是这样吗?
    如果我在VREF上有噪声,那么在#1和#3中,Vin的噪声与VREF相同,并且采集反映了这一点。 在2号中,我在Vin和VREF上有不同的噪音内容,我观察到的是这种差异。

    让我再次困惑的是,如果VREF是ADC的参考电压,则由于ADC参考噪声,在采集时可能会看到VREF上的噪声? 或者ADC是否会以某种方式拒绝其参考噪声?

    最后,我希望能够深入了解一下潜在的sourev,因为简单的配置(Vin和GND之间的电容)会产生输出噪声。

    此致
    帕斯卡