This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:I2S记录

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U, CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568783/tlv320aic3120-i2s-recording

部件号:TLV320AIC3120
主题中讨论的其他部件: CC2640

如何播放音频,以便使用控制器从I2S协议捕获数据。

i,e

编解码器->(->I2S)控制器(UART->)-> PC。   

控制器处理音频数据,我,通过 I2S从编解码器中提取音频,并通过UART将其发送给PC,我将数据存储在文本文件中。下一步我要从PC播放音频吗?是否有任何软件工具可以交叉检查?

如何从PC播放数据,以确认已存储已播放的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Abhishek,

    我建议使用与我们的音频评估模块(如TLV320AIC3120EVM-U)类似的配置 我们的评估模块使用连接编解码器(I2S)->处理器(USB)-> PC。 基本上,I2S数据被发送到处理器/控制器。 然后,此处理器将I2S数据流转换为USB数据,然后将其发送至PC的USB端口。 PC将我们的评估模块识别为录制/播放设备。 因此,数据传输可以进行。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Louis:

    我正在使用您建议的相同EVM,因为我们只有编解码器IC。 我不知道我们如何开发应用程序代码以与编解码器交互在这里你们都使用了USB音频流媒体IC (I,e TAS1020BPFB),我觉得我不能在这个IC中进行编程,与其他控制器非常相似,现在我使用cc2640 作为控制器。 哪一个文档告诉我如何存储I2S数据,或者如何以一种可以存储在PC中的方式进行编程,以及我可以在任何time.please上玩游戏?请帮我解决问题。  最后,我计划从CC2640输出BLE音频。

    此外,在EVM中,我还面临着从EVM录制音频输出的问题。 它可能在PCM输出中,以便我可以存储,以便我可以可视化原始数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Abhishek,

    您需要一个音频软件(如Audacity)才能记录EVM的音频输出。

    关于CC2640配置,我建议您访问我们的蓝牙低能耗论坛。 他们应该在以下设备上拥有更多经验:

    e2e.ti.com/.../538

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Luis,

    感谢Luis,Audacity帮助我记录了EVM输出。

    我仍然需要有关的信息,如何播放I2S输出? 是否有任何帧格式,或者我可以说我需要以什么方式捕获I2S输出? 这样,我就可以大胆地玩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Abhishek,

    要播放EVM输出中的声音,您需要通过I2S发送音频。 您需要选择EVM作为默认回放设备,并在回放设备选项中选择正确的采样率。 一旦配置了所有这些功能,EVM就可以用作播放设备,您只需要从PC播放任何音频文件。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我有兴趣通过使用主机处理器/控制器从编解码器捕获麦克风数据。 怎么可能,请帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Abhishek,

    您需要一个支持I2S线路的主机处理器/控制器。 处理器/控制器应该能够发送/接收I2S时钟和数据。 如果您的设备支持此协议,您将能够读取/写入音频数据。 此外,您还需要存储音频数据的存储器。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.