主题:TLV320AIC3204中讨论的其它部件
您好,
我有一个工作正常的TLV320AIC3204 PCB,并且我一直在使用MCU控制DSP设置。
但我想先使用EVM GUI设置整个配置,然后在最后将最终配置写入代码中
当我尝试连接两个主板之间的I2C线路时,我认为它损坏了我的MCU,我原来的主板不再正常工作。
我的EVM USB接口设置为"I2C FAST",而且该板的IOVDD也是3.3V。
我不确定我在PCB中连接的错误。
由于它们都使用3.3V,因此我没有连接PCB1和EVM板的VDD和GND。
是否无法使用EVM控制外部IC?