This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5534/TAS5538:5538:I2S输入字长度

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570663/tas5534-tas5538-i2s-input-word-length

主题中讨论的其他部件:TAS5548

您好,

尽管TAS5534/38支持I2S输入字长度高达24位,但如果输入32位音频数据,TAS5534/38如何工作?
我的理解是否正确,即低12位音频数据被切断?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    根据数据表:"TAS5548屏蔽了未使用的尾随数据位位置。" 这意味着,任何超过最大接受的24个I2S位的位都将被屏蔽(忽略)。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的回复。
    我了解TAS5548/58与TAS5534/38在串行音频接口方面相同。

    此致,
    加藤