This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268EVM-U:我想在此EVM上录制和播放音频文件,以演示/验证此编解码器的音频性能,以便用于我们的新设计

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568958/tlv320aic3268evm-u-i-wanted-to-record-and-play-an-audio-file-on-this-evm-to-demonstrate-validate-audio-performance-of-this-codec-to-use-on-our-new-design

部件号:TLV320AIC3268EVM-U

我想在此EVM上录制和播放音频文件,以演示/验证此编解码器的音频性能,以便在我们的新设计中使用。 我下载了PPC2软件,但没有看到任何显示它可以录制/播放音频的链接或控制台按钮。

此外,该EVM上的扬声器线路将使用J11。 如果需要连接外部扬声器,可以连接到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Amrendra,

    TLV320AIC3268EVM-U应使用脚本代码进行配置。 我建议您查看以下链接。 它包含多个可用于配置EVM的脚本:

    www.ti.com/.../slac654

    关于外部扬声器连接,您可以使用J5连接外部扬声器。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了不同的脚本进行测试,但现在在Windows上未检测到我的EVM板。 是否需要安装任何Windows驱动程序才能将EVM重新安装到Windows上? 我看不到2个LED亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Amrendra,

    您应该在Windows上检测到EVM板。

    我建议查看我们的程序,以验证我们的EVM是否正常工作:

    e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让EVM恢复工作。 我看不到在PPC2软件上运行任何脚本,该软件可以通过EVM上的麦克风录制语音并在扬声器上播放。

    如何做到同样的? 我是否需要编写自己的脚本,或者是否有脚本可用于相同的操作。

    谢谢

    Amrendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Amrendra,

    请查看下面的链接。 它包含几个示例脚本。

    www.ti.com/.../slac654

    为了通过EVM上的麦克风录制语音,我建议使用6.4 .txt文件。 您只需确保将跳线JP31,JP29和JP30放置在EVM中。

    然后,您可以使用4.1 .txt脚本在D类扬声器输出上播放。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行脚本6.4 后无法录制声音。 我没有看到系统上正在创建任何文件。 已安装JPP31,JP29和JP30。 我可以通过运行脚本4.1 来播放直通扬声器,使用此脚本,如果我在麦克风上播放任何内容,它将在EVM扬声器上播放。

    在我们的设计中,我们还计划使用数字麦克风,因此在EVM上,我还想录制到Mic2-5,因为它们都是数字麦克风。 我需要运行哪个脚本,或者跳线是否有任何变化。

    谢谢
    Amrendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行脚本6.4 后无法录制声音。 我没有看到系统上正在创建任何文件。 已安装JP31,JP29和JP30。 我可以通过运行脚本4.1 来播放直通扬声器,使用此脚本,如果我在计算机上播放任何内容,它将在EVM扬声器上播放。

    在我们的设计中,我们还计划使用数字麦克风,因此在EVM上,我还想录制到Mic2-5,因为它们都是数字麦克风。 我需要运行哪个脚本,或者跳线是否有任何变化。

    谢谢
    Amrendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Amrendra,

    在这种情况下,我建议您请求访问PurePath Studio。 该软件还可用于配置TLV320AIC3268EVM-U 此外,PurePath Studio还提供了许多模块,可用于轻松配置EVM的许多功能,如数字麦克风,多通道操作,miniDSP等

    请通过以下链接请求访问此软件:

    www.ti.com/.../aicpurepath_studio

    有关PurePath Studio的其他信息,您可以查看以下Wiki文章:

    e2e.ti.com/.../3320.getting-started-on-purepath-studio

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    感谢您的反馈,我将与PURE PATH演播室合作,通过数字麦克风进行录音。

    在测试MC1录音的平均时间内,我运行了脚本6.4 ,运行此脚本后,我收到设备就绪消息,当我通过MC1录音时,将存储录制的声音。

    谢谢
    Amrendra