This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:PLIMIT电路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2, TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570859/tpa3136d2-plimit-circuit

部件号:TPA3136D2
主题中讨论的其他部件: TPA3132D2

PLIMIT引脚的反应方式是否与TPA3132D2数据表中所述的方式相同? TPA3136D2数据表中未详细说明PLIMIT引脚,我希望确保为客户提供正确使用引脚的正确信息。 在TPA3136D2中设计PLIMIT电路时,他能否使用TPA3132D2数据表中的方程式?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rechard,

    我 想你可以使用TPA3132D2数据表中的PLIMIT说明来了解TPA3136D2,因为它们大致相同。 一般来说,PLIMIT引脚将输出电源轨限制为4*Vplimit。 请参阅下图以了解您的理解。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩,

    感谢您的快速回复!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    再次感谢。

    Richard Elmquist