This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268EVM-U:用于TLV320AIC3268EVM-U的PurePath™︎控制台GUI

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570301/tlv320aic3268evm-u-purepath-console-gui-for-tlv320aic3268evm-u

部件号:TLV320AIC3268EVM-U

团队成员,您好!

我从TI网站请求PurePathTm控制台GUI,如下所示。
http://www.ti.com/tool/TLV320AIC3268EVM-U?keyMatch=AIC3268&tisearch=Search-EN-Products</s>3268

我获得了PurePathTm控制台3 (PPC3)并使用TLV320AIC3268EVM-U进行了检查,但它无法正常工作。
如用户指南所见,PPC2支持TLV320AIC3268EVM-U  所以我有一些问题。

1) PPC3是否支持TLV320AIC3268EVM-U? 如果是,我应该如何设置?
2)如果我需要PPC2,如何获得PPC2?

非常感谢您的帮助。

此致,
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamazaki-san,

    TLV320AIC3268EVM-U在PPC3中不可用。 在这种情况下,您需要安装PPC2。 它位于您下载PPC3的同一个网站( www.ti.com/mysecuresoftware )中。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-桑,

    我在同一位置找到了PPC2。 很抱歉我错过了。
    非常感谢您的回答。

    此致,
    Akihisa Tamazaki