This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:PurePathStudio是否可用于Windows10?

Guru**** 2516970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570697/tlv320aic3262-does-the-purepathstudio-work-with-windows10

部件号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他部件:PUREPATHSTUDIO

您好,

我们的客户对PurePathStudio TLV320AIC3262有疑问。
我要为客户发布问题:


PurePathStudio GDE是否可与Windows10 (32位/ 64位)配合使用?

(换言之, PurePathStudio是否可以安装在 Windows10中?)


提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takishin,

    是的,确实如此。 PurePath Studio可与Windows 10 (32/64位)配合使用。 客户需要使用以下链接请求访问权限:

    www.ti.com/.../aicpurepath_studio

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的回答。

    此致,
    Takishin