This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861EVM:PCM1861EVM样例

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861EVM, PCM1861, PCM1862EVM, PCM1863EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570861/pcm1861evm-pcm1861evm-samples

部件号:PCM1861EVM
主题中讨论的其他部件: PCM1861PCM1862EVMPCM1863EVM

您好,

我正在尝试在线订购PCM1861EVM。 所有分销商大多缺货。

我主要需要此EVM用于USB到I2X板。

我是否可以单独订购USB到I2X板。 我需要尽快5个。 这是或三星项目。 您能为您提供帮助吗?

 

如果没有,您是否有任何其他USB至I2S的解决方案? 这确实很紧急,请帮助。

Ranjith

Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith,您好!

    遗憾的是,USB-I2X包含在PCM186xEVM中,不能单独订购。 您可能会尝试订购PCM186x系列的不同EVM和PCM1861的一些样片,以便对该板进行改造以制作PCM1861EVM。 所有PCM186x系列音频ADC都与引脚对引脚兼容。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Diego,

    PCM1862EVM和PCM1863EVM是否会附带USB到I2X板?

    Ranjith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith,您好!

    是的,PCM186x系列音频ADC的任何EVM都将包括USB-I2X板。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师