This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-U:错误:miniDSP无法更改自适应缓冲器,待处理位保持设置状态,重置目标。

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570487/tlv320aic3254evm-u-error-minidsp-failed-to-change-adaptive-buffer-pending-bit-remains-set-reset-target

部件号:TLV320AIC3254EVM-U

我们购买了第二个评估模块(TLV320AIC3254EVM-U),以便我们可以让两位工程师对该部件进行评估。 我今天收到了第二个模块,PurePath软件可以识别它,我可以成功地下载一个项目,但当我尝试使用该项目时,我收到了以下错误:

错误:miniDSP未能更改自适应缓冲区,暂挂位保持设置状态,重置目标。

我的计算机和其他工程师计算机上都发生了这种情况。 此外,如果我在计算机上使用原始模块,它也可以正常运行。

新模块是否存在问题,或者是否需要修改?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    此问题应与PurePath Studio中的miniDSP_A_Adaptive和miniDSP_D_Adaptive属性相关。 当在ADC和/或DAC运行时修改miniDSP系数时,将使用miniDSP自适应模式。 如果未启用此属性,则无法实时修改系数。 因此,我建议单击AIC3254App8x4x框架。 您将在属性窗口中看到miniDSP_A_Adaptive和miniDSP_D_Adaptive选项。 请确保两个属性均设置为"Enabled"(已启用)。 在此之后,您应该能够使用该项目。

    如果问题仍然存在,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看并启用了该属性。 正如我在最初的请求中提到的,我们有两个模块,其中一个模块在运行相同代码的两台计算机上工作。 我刚收到的模块使用完全相同的代码在两台计算机上都无法运行。

    请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    能否验证第二个模块是否可以使用TLV320AIC3254EVM-U -图形用户界面(GUI)软件进行操作? 这是为了更好地解决这个问题。

    www.ti.com/.../tlv320aic3254evm-u

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在使用GDE软件。 它在第一个模块上工作,但在两台计算机的第二个模块上不工作。
     
     
     
    Robert Livingston Jr.
     
    移动电话产品工程总监
    想想行动吧
    办公室(216) 765-8875分机111
    传真:(216) 765-8874
     
    2.3307万商业园
    Beachwood,OH 4.4122万
    www.think-a-move.com
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    TLV320AIC3254EVM-U -图形用户界面(GUI)软件可用于验证是否已正确写入所有寄存器。 您是否可以使用此软件验证在运行项目后是否正在写入寄存器?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看了看,却看不出来怎么做。 您能告诉我如何验证吗? 一个模块同样可以工作,另一个模块不能在使用同一项目的两台不同计算机上工作。
     
    谢谢。
     
    Robert Livingston Jr.
     
    移动电话产品工程总监
    想想行动吧
    办公室(216) 765-8875分机111
    传真:(216) 765-8874
     
    2.3307万商业园
    Beachwood,OH 4.4122万
    www.think-a-move.com
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    您需要验证AIC3254 CS主窗口的USB指示灯是否为绿色。 这意味着EVM正在被识别。 此外,如果对寄存器进行了更改,则需要转到“寄存器”表并使用“刷新”按钮进行校验。 如果没有更改,则EVM可能已损坏或无法正常工作。 如果是这种情况,我建议遵循下一个步骤:

    e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm

    如果EVM在此之后没有响应,请与您的TI当地销售代表联系,以获取有关如何继续的信息。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.